This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61073:TPS61073 -引脚 EN 允许的最大电压

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838100/tps61073-tps61073---maximum-voltage-is-allowed-for-pin-en

器件型号:TPS61073

尊敬的 Sirs:

引脚 EN 允许的最大电压是多少?

1.8它是标称值。 在数据表中、我发现 writteln 最小值为-1.2V

但我没有找到最大电压

我有逻辑2V - 它通常用于 TPS61073?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor:

    感谢您的提问。 对于 TPS61073、您可以使用2V 逻辑来启用转换器。 (最大电压不超过7V、否则可能会损坏器件。)