请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61073 尊敬的 Sirs:
引脚 EN 允许的最大电压是多少?
1.8它是标称值。 在数据表中、我发现 writteln 最小值为-1.2V
但我没有找到最大电压
我有逻辑2V - 它通常用于 TPS61073?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.