This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:TPS61158开路负载问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838185/tps61158-tps61158-open-load-issue

器件型号:TPS61158

尊敬的 TI 团队:

TPS61158被设计和使用。
VCC:5V
输出电压:18V
LED 负载:10mA

在生成和测试电路板的过程中、测试仪在输出端无负载的情况下测量阳极/ GND 并进行测试。
但是、芯片死区时出现 OVP 症状、无负载。

在更改测试环境并加载输出后、我确认它在相同的环境中正常运行。
我想检查 TPS61158产品在开路负载时是否会出现问题。
附加原理图和测量波形。

CTRL 波形

输出负载波形


 

输出开路负载波形


我想知道芯片死区的原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongsu、

      很容易观察到 MCU 初始化期间存在一些纹波、这些随机脉冲可能会导致器件开启、并且由于这些脉冲可能过窄、因此可能导致器件无法检测到 OVP 现象。 如果我们的器件未检测到 OVP 问题、则可能会导致热问题和热问题、也可能导致我们的器件发生故障。 这就是原因。

    此致

    肖恩