请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61158 尊敬的 TI 团队:
TPS61158被设计和使用。
VCC:5V
输出电压:18V
LED 负载:10mA
在生成和测试电路板的过程中、测试仪在输出端无负载的情况下测量阳极/ GND 并进行测试。
但是、芯片死区时出现 OVP 症状、无负载。
在更改测试环境并加载输出后、我确认它在相同的环境中正常运行。
我想检查 TPS61158产品在开路负载时是否会出现问题。
附加原理图和测量波形。
CTRL 波形
输出负载波形
输出开路负载波形
我想知道芯片死区的原因。
谢谢。