请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
在客户 PCBA 上、我们发现 在施加更高的电流(~1.5A)时 BATFET (Q4)将关闭(打开)、我附加了日志文件供您参考。
我可以离线为您提供原理图和布局。 请仔细看一下这种情况吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在客户 PCBA 上、我们发现 在施加更高的电流(~1.5A)时 BATFET (Q4)将关闭(打开)、我附加了日志文件供您参考。
我可以离线为您提供原理图和布局。 请仔细看一下这种情况吗?
这是寄存器设置吗? 在 VBus 上施加5V、2A 电压、VBAT 为~ 3.7电压? 想知道充电器在没有错误消息的情况下关闭 Q4的目的。