This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当施加更高的电流时、BATFET (Q4)将关闭(开路)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836708/bq25895-batfet-q4-will-turn-off-open-when-applying-higher-current

器件型号:BQ25895

大家好、

在客户 PCBA 上、我们发现 在施加更高的电流(~1.5A)时 BATFET (Q4)将关闭(打开)、我附加了日志文件供您参考。  

我可以离线为您提供原理图和布局。 请仔细看一下这种情况吗?

e2e.ti.com/.../Q4.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是寄存器设置吗? 在 VBus 上施加5V、2A 电压、VBAT 为~ 3.7电压? 想知道充电器在没有错误消息的情况下关闭 Q4的目的。

    e2e.ti.com/.../Charger-setting.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此线程通过单独的通道处理、因此视为已关闭。

    谢谢、

    宁。