This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069欠压锁定和过压锁定异常

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837717/lm5069-lm5069-undervoltage-lockout-and-overvoltage-lockout-abnormality

器件型号:LM5069

原理图如图所示

基本参数设置:
1、过压阈值设置为27V
则欠压阈值设置为15V
D5二极管压降为0.7V

调试问题:
1.将外部输入电压调整为30V 输入时,测量 LV50引脚的 OVLO 引脚电压,使其超过2.7V 过压锁定阈值,但 GATE 引脚不会被内部电流源下拉,仍输出37V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的支持!

    二极管 D95的压降会导致外部 OVLO、UVLO 阈值发生变化。 请按 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaa1/slvuaa1.pdf 第6页中的详细说明计算 R1、R2、R3值 

    您能否测量 R3上的电压(即 LM5069的 OVLO 和 GND 引脚之间的电压)并告诉我。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
          测试条件:
          1、输入电压设置为30V 输入
          2、D95二极管上的压降为0.685V
          3、OVP 到 GND 电压为2.88V
          4、栅极引脚的电压为27.1V
          5、Q2-3至 Q2-2脚压降为4.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    触发欠压锁定和过压锁定的条件是否仅与配置电阻有关? 是否可以与 LM5069的其他外设配置参数相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UVLO、OVLO 切断仅取决于外部电阻值。  

    在此测试期间、VBAT_24V 侧的负载是多少?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT_24V 终端负载约为0.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请分享 Vin、Vout、GATE 和 OVLO 引脚电压的测试波形。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    所有测试波形均以 GND 为基准、其中 D95二极管的压降为0.7V。

    请参阅测试波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    出于调试目的、您能否短接 Q2 MOSFET、打开 D90并测试 OVP 情况。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 仍然没有解决问题

    测试情况如下图所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、Q1的 VGS 是多少?  

    您是否加载了输出?  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    在输入电压为30V 的情况下、Q1的 VGS 为2.1V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    在输入电压为30V 的情况下、Q1的 VGS 为2.1V。

    此致