This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1210-SEP:线性膨胀系数、YounG's 模量、泊松比和密度请求

Guru**** 1134650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136231/tps7h1210-sep-coefficient-of-linear-expansion-young-s-modulus-poisson-s-ratio-and-density-request

器件型号:TPS7H1210-SEP

您好、支持团队。


请告诉我  TPS7H1210MRGWTSEP?的线性膨胀系数、杨氏模量、泊松比和塑料封装密度

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro、

    让我与我们的封装团队一起研究这个问题、以收集这些信息并回复。   我将最迟在星期一通知您状态。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wade

    请回答塑料封装的每个值吗? 

    谢谢、

    Yutaro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro、

    我有适用于封装组件的 CTE 数据。   其余数据将需要更长的时间才能获取。  

    请注意、我们没有 aggragate CTE 值、而是按封装组件分类的 CTE 值。
    材料        CTE (ppm/°C)
    引线框         14-17.
    复合成型   材料9<130°C、36>130°C
    安装复合材料  30<120°C,85>110°C
    芯片芯片        2.61

    我将向您发送一封电子邮件、并协调您获取剩余的封装参数。  我们的封装团队正在着手解决这一问题。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro、

    我们的封装团队仍在收集您请求的其他数据。    

    您能否提供有关您将如何使用此数据的摘要?

    谢谢、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade

    感谢您参与本次调查。

    使用获得的数据的目的是在将其用于人造卫星时进行调查。

    谢谢、

    Yutaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yutaro。

    我将不在办公室、但我已通知一位同事、当信息可用时、他可以更新信息。

    出于可靠性的目的、您可能使用此信息对封装进行建模?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade

    感谢您参与本次调查。

    我听说进行热仿真需要物理属性信息。

    谢谢、

    Yutaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    当 Wade 不在办公室时、我正在为他覆盖。 感谢您确认请求此信息的原因。

    我们仍在与我们的封装团队合作以获取数据、并在数据可用时向您更新。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro、

    很抱歉耽误了很长时间。  其中一些数据提供的情况相当不寻常。

    我将很快向您发送一封包含其他数据的电子邮件。  此数据将是 NDA、并包含在与贵公司签订的 NDA 中。

    收到后、请单击此已解决我的问题。
    此致、
    涉水