请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件:UCC28951、
。 我对并联四个 UCC28951 IC 有几个问题。
请参阅以下链接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eddie、
请注意 、本文档中讨论的 SLUA609同步是有关单个 UCC28950控制器相对于另一个 UCC28950控制器的主时钟相位调整/移位的内容。 不要将其与作为内部逻辑一部分的单个 UCC28950输出信号之间的相移相混淆。 所有 UCC28950控制器 均配置为从模式。
Q1:另一个系统独立于 CT。
Q2:引脚5至12与相位1相同。
Q3:请参见 SLUA609
谢谢