This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:外部时钟和四个并行系统

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837635/ucc28950-external-clock-and-parallel-four-systems

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

。 我对并联四个 UCC28951 IC 有几个问题。

请参阅以下链接。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC28950-EXTERNAL-CLOCK-AND-PARALLEL-FOUR-SYSTEMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我 有疑问。 我现在正在室外跳闸。 我稍后会回复你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请注意 、本文档中讨论的 SLUA609同步是有关单个 UCC28950控制器相对于另一个 UCC28950控制器的主时钟相位调整/移位的内容。 不要将其与作为内部逻辑一部分的单个 UCC28950输出信号之间的相移相混淆。 所有 UCC28950控制器 均配置为从模式。

    Q1:另一个系统独立于 CT。

    Q2:引脚5至12与相位1相同。

    Q3:请参见 SLUA609

    谢谢