This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:恒定电流阱设计

Guru**** 2428330 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836815/tl431-constant-current-sink-design

器件型号:TL431

尊敬的 TI:

目前、我正在设计一个测试仪来测试电源性能。 我正在设计一个恒定电流吸收器来仿真电源的负载(2A 负载)条件。

对于此组件、我有一些疑问、如下所示:

我们是否可以使用下图中的两个单独的电源? Vi (batt)是我受测的器件、Vsup (外部)是恒定电源。

2.如何确定 R1值?

谢谢你。

此致、

法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariz、

    是的、您可以使用两个单独的耗材、如图所示。

    R1根据您在 TL431上需要的电流大小进行设置。

    TL431本质上是一款具有带隙基准的误差放大器、而较高的电流将提供更稳定且增益更高的电路。

    您可以使用下面的应用手册了解有关如何选择组件的更多详细信息。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z、

    感谢您的解释。

    此致、

    法里兹