请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 尊敬的 TI:
目前、我正在设计一个测试仪来测试电源性能。 我正在设计一个恒定电流吸收器来仿真电源的负载(2A 负载)条件。
对于此组件、我有一些疑问、如下所示:
我们是否可以使用下图中的两个单独的电源? Vi (batt)是我受测的器件、Vsup (外部)是恒定电源。
2.如何确定 R1值?
谢谢你。
此致、
法里兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.