在我们的应用中、IN1 (15.0VDC)用作主电源、而 IN2 (20.0VDC)用作备用电源。 设计目的是在禁用 OV1和 OV2的情况下、为 IN1配置比 IN2更高的优先级。
该电路在所有开关用例中均按预期工作、但有一个例外:如果没有有效输入并且 IN1被施加、那么在 IN2也被施加前就没有输出、此时 IN1成为输出。 此故障模式始终如一地重现、最好按以下步骤顺序捕获:
| 步骤# | IN1 (VDC) | IN2 (VDC) | 输出(VDC) | ST | 用户操作的描述 | 结果 |
| 1 | - | - | - | 1 | 无有效输入、无输出 | 通过 |
| 2. | 15.0 | - | - | 1 | 应用了 IN1、无输出 | 失败 |
| 3. | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 1 | IN1之外施加的 IN2、输出= IN1 | 通过 |
| 4. | - | 20.0 | 20.0 | 0 | IN1被移除、输出= IN2 | 通过 |
| 5. | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 1 | IN1被应用、除了 IN2、输出= IN1 | 通过 |
| 6. | 15.0 | - | 15.0 | 1 | IN2被移除、输出= IN1 | 通过 |
| 7. | - | - | - | 1 | 删除了 IN1、无输出 | 通过 |
| 8. | - | 20.0 | 20.0 | 0 | IN2被施加、输出= IN2 | 通过 |
| 9. | - | - | - | 1 | 删除了 IN2、无输出(返回到步骤1) | 通过 |
| 10. | 15.0 | - | - | 1 | 应用了 IN1、无输出 | 失败 |
如果我们忽略了某些内容、请提供建议。
此致、
AGS