This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:适用于 VINTPS61022的 TPS61022电路

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837720/tps61022-tps61022-circuit-for-vintps61022

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61088

大家好、团队、

以下连接的配置是否支持 Vinmin=4V?


此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我是否可以知道您的应用的输入电压范围、目标输出电压和负载电流范围?

    最小工作输入电压与输出功率有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack、

    感谢您的回复!

    VIN=4.4V~5.1V
    VOUT=5V
    Iout=4-6A

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    TPS61022谷值开关电流限值最小为6.5A。  

    它可以从输入电压4.4V~5.1V 支持 Iout = 4A。 6A 输出电流过大。 客户能否接受4A 的负载电流?

    另一种选择是使用具有更高电流能力的 TPS61088。