This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:WEBENCH®︎电源设计器电路与数据表问题中的应用电路不同

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836503/lm5164-q1-webench-power-designer-circuit-different-than-the-application-circuit-in-the-datasheet-problem

器件型号:LM5164-Q1

尊敬的先生/女士:

我使用 WEBENCHRegistered电源设计器设计降压转换器。

我填写的参数为:

  • 最小输入电压:15V
  • 最大输入电压:100V
  • 输出电压:12V
  • 最大输出电流:1A
  • IC:LM5164-Q1

当我测试电路时、它没有提供正确的输出。

输出几乎与输入相同、应为12V。

图中是测量值。 (蓝色表示输入电压)

输出电压


电感器之前的电压

反馈电压

我查看了数据表、有一个应用电路仅具有不同值的相同电路。

在应用电路中、Rr 与 Rfbt 相同、因此我更改了 Rr。

之后、电路工作正常。

我不明白为什么。

请向我解释一下。

或者 WEBENCHRegistered电源设计器是否错误,是否应该使用应用电路?

我要预先感谢你,我期待你的答复。

此致、

Roberto del Pozo Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    这话什么意思是 RR? 您是否在这些陶瓷电容器上使用了适当的额定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈德华:

    在我的原理图中、Rr = R36、Rfbt = R39。

    是的、DE 电容器具有适当的额定电压。

    您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您是否在 C36和 C38上使用额定电压为25V 或更高的陶瓷电容器?  

    FB 引脚波形看起来非常奇怪、因为振幅远高于1.2V、您是否在 R36上焊接了正确的332K 电阻器?

    过小的 R36*C44会在 FB 上注入更高的纹波、从而导致更高的输出直流偏移、并可能导致芯片故障。

    Webench 使用数据表中相同的公式来计算外部器件值、您可以在相同的应用条件下进行跟踪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈德华:

    我使用了额定电压为50V 的陶瓷电容器。

    我确信 R36是332K。

    但是、当我将 R36更改为453K 时、它就可以工作了。

    那么、您能解释一下原因吗?

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto

    从示波器脉冲中可以看出、FB 节点波形不规则。 它被过度充电至3V、然后快速下降至-0.7V。  

    我在启动和短恢复过程中看到 FB 节点过冲,但从未看到过这样的快速放电。

    在关断时间内、FB 节点必须对 GND 或 SW 具有低阻抗、才能在100ns 内放电。  

    332kΩ Ω 实际上是332Ω Ω、或者以某种方式被焊料短接以产生类似的 FB 波形。  

    导通时间是正确的*,但 FB 放电会导致最短关断时间和最大占空比,因此 VOUT 接近 VIN。  

    我 Ω 您仔细检查一下纹波电阻器是否为332千欧、是否正确焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈德华:

    我测量了332K 电阻器、它实际上是330R。

    分配器在332K 电阻器包中放置一个330R 电阻器。

    感谢你的帮助!