This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:如何确定电容器的容量值

Guru**** 2526710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836615/tlv733p-q1-how-to-determine-the-capacity-value-of-capacitor

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV755

您好、TI 团队

数据表标题为“无电容器”,但电气特性是在有容量时的结果。


您能不能告诉我如何确定输入和输出电容器的必要性/电容?

 

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    为了实现稳定性、TV733本质上是无电容的。 数据表中的图表显示了 PSRR 和电容器瞬态响应的性能。 为此、我们有以下图表显示了使用和不使用输出电容器时的性能:

    对于 PSRR、您可以看到1uF 电容器提供大约1MHz 的升压。 对于瞬态响应、不同之处在于此处负载处出现了多大的压降、增加更多的电容肯定有助于最大限度地减小压降。 如果您客户的应用没有如此快速的负载瞬态、则可能不需要输出电容。  

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JCHK-SAN
    感谢您的快速响应。
    我认为瞬态响应是不同的 ILOAD 条件。
    没有输出电容器的 ILOAD 很大。
    时间分频也不同。
    同一 ILOAD 条件是否有结果?
     
    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    情况如何?

    PSRR 是无电容和1uF 电容的结果。
    如果是0.5μF 或0.1μF,它是否介于黑色和红色线之间?
     
    您能告诉我如何设计合适的输入容量吗?
     
    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    如果您处于无电容器和1uF 之间、则很好的近似值是肯定的、然后您将位于红线和黑线之间。 请注意、您在1MHz 时看到的升压是输出电容器。 这种性能不仅取决于实际电容、还取决于电介质甚至所用封装。 这意味着、即使您选择0.47uF X7R 电介质电容器、您也会看到0402、0603和0805封装之间的性能有一些变化。  

    如果需要考虑非常好的 PSRR、 则 TLV755 的 PSRR 性能要好得多、如下所示:

    优化 PSRR 的最佳指南请参阅我们的 LDO 基础 知识指南。 在此表中、我们有以下内容:

    对于 TLV733和 TLV755、只有固定选项、因此 PCB 布局和 COUT 量是影响 PSRR 的最佳方法。  

    遗憾的是、无法为如何优化 PSRR 的 COUT 提供计算、因为这些变量很大程度上取决于我们无法控制的外部参数。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    感谢您的回答。

    >不幸的是,没有办法为如何优化 PSRR 的 COUT 提供计算,因为变量很大程度上取决于我们无法控制的外部参数。

    Cin 呢?

    如何确定输入容量值?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、


    Cin 的唯一功能是在浪涌或负载瞬态期间最大程度地减小输入压降。 如果输入路径中存在较大的电感、极快的负载瞬态可能会在输入端引起一些电感振铃。 因此、数据表建议的值介于0.1uF 和1F 之间、具体取决于寄生电感和负载的压摆率。  

    如果输入电源是直流/直流、通常已经具有足够的电容。 如果输入电源是一个低阻抗电池、其与 LDO 之间的电阻非常低、那么这也就足够了。

    我希望这有助于澄清。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK-SAN

    感谢您的快速响应。

    >如果输入电源为 DC/DC,则通常已经具有足够的电容。

    Cin 连接到数据表中8.2.1的直流/直流输出。

    是否不需要 Cin?

    >如果输入路径中有较大的电感、则极快的负载瞬态可能会在输入端引起一些电感振铃。

    阻抗是否有定量值?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    直流/直流转换器具有 LC 电路、用于滤除电感器纹波。 如果 PSRR 不是问题、并且应用没有明显的负载瞬态。 则 TLV733不需要电容器。 这并不能满足直流/直流转换器本身的需求。 数据表试图确定的一点是、通常情况下、如果输出端有足够的电容来确保直流/直流电稳定、则 TLV733的输入端不需要额外的电容。

    此处数据表中唯一的注意事项是输入电源和 LDO 之间具有高阻抗、并且您预计会出现快速负载瞬变、因此您可能需要考虑为 CIN 添加额外电容。  

    很抱歉、我们无法轻松量化阻抗/电容平衡、因为我们需要了解负载的压摆率和任何潜在的输入线路瞬变。  如果您还没有 EVM、我强烈建议您与当地销售人员联系、以便更好地了解 LDO 在您的应用中的性能。  

    如果您没有本地销售联系人、请向我发送一份包含您的详细联系信息的私人笔记、我可以查看我是否可以安排向您发送一份。  

    此致、