This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有低 IQ 的20V@10A 负载开关

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836551/20v-10a-load-switch-with-low-iq

主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!

我正在为 具有8-16V 输入和10A 负载的应用寻找负载开关或热插拔?

预期的特性包括:

  • 低 IQ
  • 软启动
  • 限流保护(最大10A)、可配置

负载可能具有内部或外部 FET

感谢您的任何建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu、您好!

    如果您有任何疑问、请查看 TPS25982并告诉我。

    您能否分享您的最终产品以及低 IQ 为何重要?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。  

    有关最终产品查询、请参阅下图。

    • 有一个电源路径可为系统供电。 该模块具有低 IQ (~30uA)。
    • 还有一个控制器(分立式器件)、用于打开/关闭负载开关。 这包括一个允许用户打开/关闭系统的按钮。
    • 该系统包含一个控制器、用于监控负载开关并最终将其关闭(自动断电)。

    低 Iq 要求是因为负载开关将始终连接到来自电源路径的电源、而电源路径也会一直连接。  

    请根据最终产品、您是否可以确认该建议? 此外、确认 如果使能引脚中的电压低于 VSD (0.8V)、最大电流将为20uA? 在这种情况下、控制器可以使用 N MOSFET 设置为零。

    目前、负载开关基于 P MOSFET、但结果不符合预期。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu、您好!

    感谢您提供详细信息。

    是的、 当启用低于 VSD 时、最大关断电流为20uA、这可以 使用 N MOSFET 来完成

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您确认 IQ。

    根据所描述的最终产品详细信息、您是否也可以确认建议的 IC (TPS25982)是一个不错的选择(规格、交货周期、价格)?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu、您好!

    TPS259827LNRGE 应适合您的目标规格。 器件正在生产中。  

    1ku 定价可从 http://www.ti.com/product/TPS25982/samplebuy 获取 。 要获得更高的批量价格、请联系经销商。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh