This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360输入6V 问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837517/tps54360-tps54360-input-6v-question

器件型号:TPS54360

尊敬的 TI 团队:

TPS54360的输入为6V-36V、输出为12V。

当输入为6V、输出为12V 时、TPS54360是否会损坏? EN 引脚为高电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将 VIN 降至 VOUT 以下时、器件不会损坏。 当 VIN 斜降至12V 以下时、器件将进入压降模式、VOUT 应开始跟踪 VIN。  

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。