This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:低 Iq 和软启动 LDO

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836066/tps7a05-low-iq-and-soft-start-ldo

器件型号:TPS7A05

您好!

我需要一个满足"低 Iq"和"压摆率< 0.018V/us"要求的 LDO。

条件:①Vin = 3.2V、Vout = 1.8V、Iout (max)= 20mA

          ②Vin = 1.8V、Vout = 0.8V、Iout (max)= 10mA

确认 TI 产品目录后、我认为 TPS7A05系列在 低 IQ 系列中可能会满足"压摆率< 0.018V/us"的要求。

根据 TPS7A05的数据表、定义了"启动时间"。

如下图所示、定义 Tstr ("启动时间")= Tdelay + Trise、  

我想知道 Trise 的最小值、因为我必须确认满足 "压摆率< 0.018V/us "。

请告诉我 Trise 的最低要求或满足 "低 Iq"和 "压摆率< 0.018V/us"的其他计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6142633:

    感谢您的图、这对我们了解您的请求大有帮助。 TPS7A05具有内置软启动功能、但无法控制压摆率或 Trise 时间。 根据我们获得的数据、大约需要500us 的输出才能达到其设置电压。 遗憾的是、数据表仅提供了 Tstr 的最大规格、而不是 Trise 的最大规格。  

    对于 TPS7A05上的 Vout = 1.8V、压摆率估计为0.0036V/us、远低于您的<0.018V/us 要求。 通常、通过在内部为固定基准电压的恒定电流为软启动电容器充电来实现内置软启动功能、LDO 的不同输出选项是相同基准电压的增益。  

    要推荐其他器件、您的 IQ 要求是什么? 您是否有任何封装首选项? 您的输入和输出电压是多少? 对于具有软启动引脚的器件、允许使用外部电容器来控制 Trise 时间。 一旦我们了解您的要求、我们一定会推荐您使用其中的一些要求。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason

    感谢您的快速响应。

    在我问的另一个问题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/833907)中、

    我听说 Tstr 的最小值为1.17ms (Vout=1.8V)、1.33ms (Vout=0.8V)。

    作为参考、我也想知道 Trise 的最小值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6142633:

    遗憾的是、对于该低电流器件、这不是 Trise 的规格、根据不同的负载和温度、该 Trise 时间可能会有所不同。 该器件旨在满足 Tstr 的最大启动规格。 如前所述、由于这是一款低功耗器件、上升压摆率估计为0.0036V/us、并且完全处于所需的压摆率范围内。 但是、当器件用于与初始设计目标稍有不同的应用时、我们始终建议客户运行自己的验证。

    此致、
    Jason Song