Other Parts Discussed in Thread: TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23751
您好!
在开始 PCB 布局之前、您是否愿意查看我们的原理图?
该电路是12V 适配器电源与使用 TPS23751的 PoE 电源之间的理想 ORing。
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
看一下您的原理图、我有一些意见。
我看到您现在使用 PR1来设置优先级。 请注意、这种工作方式是当 PR1>Vref 在输入稳定时间之后时、器件将切换输入。 我担心的是、由于使用的电阻分压器网络 PR1>Vref 早于所需的时间、这可能导致更大的压降。 我将尝试在 R574中使用45k Ω 至50k Ω 的电阻分压器、在 R570中使用5k Ω 的电阻分压器。
2.软启动压摆率会很小。 这是一个敏感部件、1uF 非常大。 当您使用具有优先级的 VCOMP 模式时、这会使您的转换时间减慢很多。 这是可以接受的吗? 如果不是、我建议在 C573中使用100nF 甚至10nF 的电容。
根据数据表中的公式1、ILIM 电阻器将电流限制为3.82A。 对于2.4A、我建议使用更接近数据表中列出的2.5A 值的限流电阻器(44.2k Ω)
4.如果您确定 D500将会考虑所有过压瞬变、则 OV 引脚可以接地。 来自 IN2的任何过压瞬态会怎样?
如果您有任何疑问、请告诉我。