This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:定制设计审查

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836683/tps2121-custom-design-review

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TPS23751

您好!

在开始 PCB 布局之前、您是否愿意查看我们的原理图?

该电路是12V 适配器电源与使用 TPS23751的 PoE 电源之间的理想 ORing。

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我注意到您没有使用任何优先级、并且两个输入之间的电压差不足以在纯 VCOMP 模式下运行。 可能会发生的情况是、电流可能会卡在两个电源之间的开关环路中、因为当电流从电源拉出时、电压会轻微下降。

    由于您不关心快速切换方法、因此我强烈建议使用 PR1引脚将优先级设置为 IN1、以确保 IN1不可用时仅使用 IN2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您查看我们的原理图。 我得到了您的观点、并修改了原理图。

    此外、我还决定不需要过压保护、因为这里有 D500。

    请再看一下。

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    看一下您的原理图、我有一些意见。

    我看到您现在使用 PR1来设置优先级。 请注意、这种工作方式是当 PR1>Vref 在输入稳定时间之后时、器件将切换输入。 我担心的是、由于使用的电阻分压器网络 PR1>Vref 早于所需的时间、这可能导致更大的压降。 我将尝试在 R574中使用45k Ω 至50k Ω 的电阻分压器、在 R570中使用5k Ω 的电阻分压器。

    2.软启动压摆率会很小。 这是一个敏感部件、1uF 非常大。 当您使用具有优先级的 VCOMP 模式时、这会使您的转换时间减慢很多。 这是可以接受的吗? 如果不是、我建议在 C573中使用100nF 甚至10nF 的电容。

    根据数据表中的公式1、ILIM 电阻器将电流限制为3.82A。 对于2.4A、我建议使用更接近数据表中列出的2.5A 值的限流电阻器(44.2k Ω)

    4.如果您确定 D500将会考虑所有过压瞬变、则 OV 引脚可以接地。 来自 IN2的任何过压瞬态会怎样?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、

    我已根据您的建议更改了值、并为 PoE 电源轨添加了 OV 保护。

    您还看到需要我关注的其他内容吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    到目前为止、我没有看到任何东西会被卡住。 我注意到您将 OV2上的 OV 保护从63.4kOhm 降低到59kOhm、但除非您期望更高的电压振铃、否则该分压器可以满足您的电压值。

    如果您有任何疑问、请随时联系我们。 感谢您在设计中使用 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的帮助。

    BR、

    Michael