请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2651 团队、
您能帮助验证以下原理图吗? 我们对输入电压变化的灵敏度不满意(现场10000pcs 中的1-2个会受损)。
- 输入电压:标称12VDC、最大值:13VDC、最小值11.5VDC
- 输出:3.3VDC、负载:~200-300mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
您能帮助验证以下原理图吗? 我们对输入电压变化的灵敏度不满意(现场10000pcs 中的1-2个会受损)。
尊敬的 John:
是的、问题是损坏-它会被火焰和烟雾灼伤。 不允许热插拔。 终端设备运行数月/年、模块突然出现故障。 它很少发生、但确实发生了。
模块连接到的+12VDC 电源轨非常稳定。 在+12.5VDC 工作电压下、电源轨上只有很少的100mV 纹波。 我们没有在12VDC 电源轨上遇到过压、至少在实验室中没有遇到过压。 遗憾的是、我们不知道现场正在发生什么情况、但很难在电源轨上产生短时过压。
我现在没有包含组件值的原理图、我将在获得后上传。