This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2651:对输入电压变化的敏感度

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837545/lm2651-sensitivity-to-input-voltage-changes

器件型号:LM2651

团队、

您能帮助验证以下原理图吗? 我们对输入电压变化的灵敏度不满意(现场10000pcs 中的1-2个会受损)。  

  • 输入电压:标称12VDC、最大值:13VDC、最小值11.5VDC
  • 输出:3.3VDC、负载:~200-300mA


谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、

    在整个范围内、线路调节额定值为0.2%。  您的输入电压变化仅为1.5V、因此我不会期望太高的灵敏度。  但您担心损坏、而不是性能、对吧?  您看到了什么类型的损坏?  如果它从 VIN 短接至 SW、则很可能是过压导致的 EOS 损坏。  您是热插拔输入电源吗?  如果没有元件值、您提供的原理图是无用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、问题是损坏-它会被火焰和烟雾灼伤。 不允许热插拔。 终端设备运行数月/年、模块突然出现故障。 它很少发生、但确实发生了。

    模块连接到的+12VDC 电源轨非常稳定。 在+12.5VDC 工作电压下、电源轨上只有很少的100mV 纹波。 我们没有在12VDC 电源轨上遇到过压、至少在实验室中没有遇到过压。 遗憾的是、我们不知道现场正在发生什么情况、但很难在电源轨上产生短时过压。

    我现在没有包含组件值的原理图、我将在获得后上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、

    如果器件正在燃烧、则很可能是过压导致内部开关 FET 短路。  您可能很难找到根本原因。