请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 您好!
我的客户使用 LM3409、发现数据表中的规格不符合他们在电路板中看到的规格。
在数据表7.5中、电气特性 EN 引脚上升延迟为42ns。
但他们观察到100us 的延迟。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Howard、
VCC 稳压器可能已放电、且该部件处于"关闭"状态。 仅当 VCC 充电至高于 VCC UVLO (典型值为3.73V、请记住该电压与 VIN 相关)时、EN 引脚到 PGATE 延迟才准确。 如果 VCC 低于该值、则它放电过远、需要在所有回路处于活动状态且 PGATE 延迟最小化之前充电回 VCC UVLO。
当人们使用 EN 引脚实现极低频率调光或闪存功能时、我之前已经看到过这个问题。 该器件专为 PWM 调光在100Hz 以上运行而设计、在这种情况下、VCC 在正常运行时不会降至阈值以下。
如果 您具有较低的频率和/或非常长的关断时间(例如闪存应用)、则可以改用 UVLO 引脚进行 PWM 调光。 它仅禁用和启用 PGATE。 所有其它电路保持激活状态。
-JP