This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:EN 上升至 PGATE 下降规格查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836930/lm3409-en-rise-to-pgate-fall-spec-inquiry

器件型号:LM3409

您好!

我的客户使用 LM3409、发现数据表中的规格不符合他们在电路板中看到的规格。

在数据表7.5中、电气特性 EN 引脚上升延迟为42ns。

但他们观察到100us 的延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    VCC 稳压器可能已放电、且该部件处于"关闭"状态。  仅当 VCC 充电至高于 VCC UVLO (典型值为3.73V、请记住该电压与 VIN 相关)时、EN 引脚到 PGATE 延迟才准确。  如果 VCC 低于该值、则它放电过远、需要在所有回路处于活动状态且 PGATE 延迟最小化之前充电回 VCC UVLO。

    当人们使用 EN 引脚实现极低频率调光或闪存功能时、我之前已经看到过这个问题。  该器件专为 PWM 调光在100Hz 以上运行而设计、在这种情况下、VCC 在正常运行时不会降至阈值以下。

    如果 您具有较低的频率和/或非常长的关断时间(例如闪存应用)、则可以改用 UVLO 引脚进行 PWM 调光。  它仅禁用和启用 PGATE。  所有其它电路保持激活状态。

    -JP