This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34z100-G1 EVM 读取电流为零

Guru**** 2541130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836277/bq34z100evm-bq34z100-g1-evm-reads-current-as-zero

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

嗨!

我使用 BQ34z100EVM 来测量通过电池的电压和电流。 我在 BAT+和 BAT-上连接了3.7V 锂离子电池、并在 BAT+和 PACK-上连接了一个充电器。 我已将充电电流设置为512mA、并将 DMM 与充电器串联以测量电流。

我在 扫描模式下使用 BQ Studio 来查看测量的电压和电流值。 在该过程中、监测计正在正确读取电压、并且还在检测电压上升、这表示正在充电。 但是、监测计读取的电流为零、但监测计读取的平均电流具有有限的值。 此外、我检查了 DMM、它读取的电流值为525mA。

我跳过了这些引脚:J6上的 EXT、J1上的 I2C 和 J5上的两个<5V 引脚。 我是否遗漏了任何内容或做的不正确?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ved:

    请在 http://www.ti.com/lit/ug/sluu904a/sluu904a.pdf 上按照指南操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Batt!

    我查看了 EVM 用户手册、但似乎我遵循了所需的步骤。  

    是否需要校准仪表以查看电流值? (目前电量监测计处于未密封状态)。 此外、设置 VOLSEL 位意味着什么? VOLSEL 位为低电平、如果我将变为高电平、它将停止检测电池。

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ved:

    是的、如果不进行校准、您的库仑计数将会错误、因此监测精度将受到影响。 请保留 VOLSEL 不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    我按照以下顺序校准了器件:

    电压;2. CC 和电路板偏移;3. 电流

    校准过程已完成、没有任何错误。

    但是、BQ Studio 主屏幕仍显示当前值为零。 以下是供您参考的屏幕截图:

    我的位寄存器设置是否有问题? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ved:

    请尝试刷新 FW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、非常感谢、Batt! 它发挥了作用。 我执行了从 BQ34z100-G1 TI 产品页面下载的 srec 文件。