This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:前馈电容可降低导通上升时间

Guru**** 2893050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835865/tps61372-feedforward-cap-to-slow-turn-on-rise-time

器件型号:TPS61372
主题中讨论的其他器件:TPS61252

在升压~5V -> 6V @ 200mA 的应用中、我们具有以下外部组件:

L = 10uH

COUT - 3* 10uF 陶瓷电容器

Rup = 1MEG

Rdown = 100k

COMP -> 5.49K 与27nF 串联

在反馈环路中的 Rup 上添加1000pF 是否有效、以便输出上升时间不会这么短? 这种添加对相补角有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    我可以知道项目的状态吗?

    它是否可提供负载瞬态波形? 如果确定、请与我们分享。 谢谢!

    如果没有、我需要一些时间来进行计算和仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    为什么要缩短上升时间?

    如果要限制电感器电流、可以使用 TPS61252

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Minqiu -

    我们没有负载瞬态波形、我们更关注启动波形和浪涌电流。 由于在"RUP"两端连接了额外的电容器、因此报告启动时的浪涌电流浪涌较小。

    我们想知道这个额外的电容器对稳定性裕度和带宽有何影响。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是为了限制浪涌-我将同意针对 TPS61252的建议、但我们可能过于深入到项目中进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息->

    输出电压为6.6V、TPS61252由于输出电压范围而无法工作、由于效率的原因、TPS61252不是首选、而且电流设计已经在布局中。

    如果没有1000pF CFF 电容、输出上升时间为~ 280us

    使用1000pF CFF 电容时、上升时间为~3msec

    下游负载需要较慢的上升速度、而不是浪涌问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    感谢您的补充资料。

    根据我的计算、159Hz 时将有额外的零点、1.75K 时将有极点。 通常、交叉频率远高于这些值。 因此、添加 CFF 1000pF 将使相位变化很小、但  在高频下将增益上升至20dB。 它通常会增大带宽。 但是、如果最初没有足够的裕度、则转换器可能会不稳定。

    下面是一个示例。 上图是没有 CFF 的情况、下图是1000pF CFF 的情况。 交叉点从2.4kHz 更改为30kHz、而裕度从87deg 降至60deg。 该示例仅供参考、因为它简化了一些因素、并且我没有   外部组件的精确寄生参数。 因此、我建议您进行负载瞬态测试、以检查它是否稳定。

    此外、我们还提供了一些其他解决方案来降低启动期间的浪涌电流。 请您帮助清楚地说明:1。 您希望限制的浪涌电流的预期值是多少?  2.启动期间是否有负载? 如果有、它是否为满负载并可用于禁用负载? 3.在禁用期间,系统是否需要断开负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~