Other Parts Discussed in Thread: TPS62740
尊敬的 TI 团队:
我们基本上可以投入生产、但在两种不同的设计中、TPS62740有一些奇怪的东西。 在这两种设计中、TPS62740都是隔离式工作(没有其他负载、没有其他 IC 连接到电源轨)。
Vout 为3V3。
VIN >= 3.55V 时一切正常:大约400nA
但在这下面、我们可以看到消耗的电流为5.8uA (有时甚至是12uA)。
这里发生什么事了?
下面是原理图:
以及一种设计的屏幕截图:
测试期间未连接 PG 和负载。 VSELX 处于高电平