Other Parts Discussed in Thread: TPS2596, TPS2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2596、 TPS2595我想选择一个用于屏幕电源开关的低限流开关;请参阅互联网上的 TPS2596、我不知道这是否可用于此功能、并且此材料尚未大规模生产。
我们使用它来控制 LCD 屏幕的功率控制。 屏幕的工作电流约为1-1.5A。 它需要过流保护和过流检测。
汽车规则不一定是汽车规则、工作规则也可能是。 温度范围应高于-40-125。