This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于屏幕电源切换的限流开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2596, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836823/current-limit-switch-for-screen-power-switching

主题中讨论的其他器件:TPS2596TPS2595

我想选择一个用于屏幕电源开关的低限流开关;请参阅互联网上的 TPS2596、我不知道这是否可用于此功能、并且此材料尚未大规模生产。

我们使用它来控制 LCD 屏幕的功率控制。 屏幕的工作电流约为1-1.5A。 它需要过流保护和过流检测。
汽车规则不一定是汽车规则、工作规则也可能是。 温度范围应高于-40-125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    TPS2596最近上市。 如果您需要大规模生产的器件、可以考虑使用 TPS2595。  

    这两个器件都可以在过载事件期间将电流限制为设定值、并且可以在-40°C 至125°C 的结温下运行器件。

    如果您正在寻找任何其他保护功能或封装、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?