请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3699 尊敬的所有人:
我想问 如何使用1个字符串。
我想将其与以下电路类似、用于一个灯串中3A 的输出电流。
此器件是否可以使用此功能?
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我想问 如何使用1个字符串。
我想将其与以下电路类似、用于一个灯串中3A 的输出电流。
此器件是否可以使用此功能?
此致、
是的、奥特伊