This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3699:如何与1个字符串配合使用

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837367/lm3699-how-to-use-with-1-string

器件型号:LM3699

尊敬的所有人:

我想问 如何使用1个字符串。

我想将其与以下电路类似、用于一个灯串中3A 的输出电流。

此器件是否可以使用此功能?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

      是的、您可以将所有三个通道组合在一起以驱动高输出电流。 但每个通道只能输出20.2mA/通道。 因此最大输出电流为20.2mA*3=60.6mA。

    此致

    肖恩