Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
您好!
我有一个低功耗应用、其中稳压器的输出电压大约为3.6V、输入电压可以介于3.8V 至6.2V (4节串联 AAA 电池)之间、输出电流为0.6mAavg 和2.4mApk。
TPS62842DGR 是否还可用? 如果没有、预计的生产日期是什么?
此外、我可以使用 TPS62849DLC 实现固定的3.4V 输出电压(Mouser 可能很快会收到一些库存)、但我找不到有关引脚分配的任何信息。
同样的问题也适用于 TPS62842DGR:引脚是否与 DGR HVSSOP-8兼容(根据 tps62840.pdf - SLVSEC6B–2019年6月–2019年8月修订版- 数据表第4页)?
还有一个问题:使能引脚中的电流是多少? 我需要最坏情况(最大值)、因为我可以调整上拉电阻值以启用稳压器(它将由漏极开路控制)。
谢谢!