This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62842/TPS62849

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837108/tps62840-tps62842-tps62849

器件型号:TPS62840

您好!

我有一个低功耗应用、其中稳压器的输出电压大约为3.6V、输入电压可以介于3.8V 至6.2V (4节串联 AAA 电池)之间、输出电流为0.6mAavg 和2.4mApk。

TPS62842DGR 是否还可用? 如果没有、预计的生产日期是什么?

此外、我可以使用 TPS62849DLC 实现固定的3.4V 输出电压(Mouser 可能很快会收到一些库存)、但我找不到有关引脚分配的任何信息。

同样的问题也适用于  TPS62842DGR:引脚是否与 DGR HVSSOP-8兼容(根据 tps62840.pdf - SLVSEC6B–2019年6月–2019年8月修订版- 数据表第4页)?

还有一个问题:使能引脚中的电流是多少? 我需要最坏情况(最大值)、因为我可以调整上拉电阻值以启用稳压器(它将由漏极开路控制)。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vard、

    不知怎么说、您创建了2个相同的线程、因此我删除了另一个线程。

    让我来看看 TPS62842样片日期。

    在 D/S 的第3页上、您可以找到不同的器件及其封装。  TPS62842采用较大的 HVSSOP 封装。

    如第5、7和13页所述、EN 引脚具有一个内部下拉电阻器。  这定义了所需的驱动能力。  使用推挽驱动电路驱动 EN 引脚的电流较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、  

    我无法使用推挽输出来启用转换器、因为在转换器唤醒之前、系统中没有电源。

    相反、我可以使用干式接地触点将 EN 引脚上的电压保持在低电平(与内部450k 电阻器并联)、并将转换器置于关断模式、并将1MEG 电阻器连接到电池的正极引脚、 当干式触点断开时、我将有足够的电压来打开转换器(我知道在加电后450k 会断开)、所以这里没有问题、除非我的电池电压为6V、否则我会持续浪费超过4uA 的电量、 我将尝试将其最小化。

    我想 EN 电流的问题不大、而是450k 下拉电阻的问题。 我希望从电路中移除下拉电阻器、但我想这在加电后是不可能的、这对我没有用处。  

    此外 、TPS62849DLC 在 EN 引脚上是否仍然有下拉电阻器?

    此致。

    Vard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vard、

    是的、所有器件都具有内部 EN 下拉电阻器。  您是否可以选择始终启用 TPS62840?  它在无负载情况下的电流消耗约为60nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 是个有趣的主意、但不幸的是、虽然我可以将微控制器置于睡眠模式、但我也有一些需要关闭的模拟电路(即使用高侧开关、因为模拟器件在与微控制器不同的电压下工作)、 因此、除了 TPS62840的60nA 电流外、还需要更多器件、并且所有器件都需要一些功耗。

    我对它的思考越多、我就越不喜欢在 EN 引脚上使用450k 下拉电阻器。 我的意思是、如果您使用推挽驱动 EN 引脚、该电阻器绝对不会执行任何操作。 如果可能会打开转换器的意外干扰是一个问题、那么接地电容较小可以解决该问题。 因此、至少对于我的应用而言、450k 接地电阻不是最佳选择。 仅出于这一原因、我就必须继续使用竞争对手提供的类似组件、该组件有25nA 的泄漏电流保证流入 EN 引脚、并且没有下拉电阻器。

    再次感谢您的所有帮助和富有洞察力的建议!  

    Vard