您好!
我尝试使用 UCC21520EVM-286并联通道、通过具有负偏置和并行输出 VOUTA、VOUTB 的单个电源为 VDDA 和 VDDB 供电、以驱动作为双向交流开关连接的两个 IGBT 晶体管。
当我将 J-INA 引脚2和 J-INB 引脚2连接在一起时、输出 VOUTA、VOUTB 关闭。
我试图在并行通道方面发现自己的错误、但没有成功。 请帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试使用 UCC21520EVM-286并联通道、通过具有负偏置和并行输出 VOUTA、VOUTB 的单个电源为 VDDA 和 VDDB 供电、以驱动作为双向交流开关连接的两个 IGBT 晶体管。
当我将 J-INA 引脚2和 J-INB 引脚2连接在一起时、输出 VOUTA、VOUTB 关闭。
我试图在并行通道方面发现自己的错误、但没有成功。 请帮助。
您好、Dimitar、
感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。
听起来 DT 电路配置为防止重叠。 您需要将 DT 引脚连接到 VCC、以允许两个输出同时打开。 您应将跳线移至短接 J-DT 的引脚1和2。 请参阅下面链接的用户指南-表2中列出了此配置。 跳线设置、在 J-DT 下、选项 B.
http://www.ti.com/lit/ug/sluubg8b/sluubg8b.pdf
如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。
谢谢、此致、
John