This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520EVM-286:UCC21520EVM-286

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520EVM-286
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836840/ucc21520evm-286-ucc21520evm-286

器件型号:UCC21520EVM-286

您好!

我尝试使用 UCC21520EVM-286并联通道、通过具有负偏置和并行输出 VOUTA、VOUTB 的单个电源为 VDDA 和 VDDB 供电、以驱动作为双向交流开关连接的两个 IGBT 晶体管。
当我将 J-INA 引脚2和 J-INB 引脚2连接在一起时、输出 VOUTA、VOUTB 关闭。
我试图在并行通道方面发现自己的错误、但没有成功。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    听起来 DT 电路配置为防止重叠。 您需要将 DT 引脚连接到 VCC、以允许两个输出同时打开。 您应将跳线移至短接 J-DT 的引脚1和2。 请参阅下面链接的用户指南-表2中列出了此配置。 跳线设置、在 J-DT 下、选项 B.  

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubg8b/sluubg8b.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John                                                                                                                                                                                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的帮助。我使两个通道重叠(处于同相状态)。
    DT 跳线位置在引脚1和2上。
    令人惊讶的是、当我在引脚2和3上设置跳线 DT 时、它开始工作。 这与文档中的解释相反。
    不管怎样、我实现了我想要的。 我稍后将查找该不匹配。

    谨致问候、


    Dimitar