This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:RSOC 压降

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836145/bq4050-rsoc-drop

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ3060

您好、先生、

你好

我对电池放电以验证 CEDV 的精度

当电压达到 EDV2时、RSOC 从9%下降至7%

但 FCC 增加20mAh、这是正常现象还是我的设置错误?

将日志和数据存储器作为附加文件放电

对此,

e2e.ti.com/.../bq4050-CEDV.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    这是可以接受的。 7%是所谓的 EDV2电压。 在该电压下、您将学习 FCC。 因此、在该电压下可能会发生跳转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    谢谢

    我解决了这个问题

     bq3060和 bq4050之间的 CEDV 算法是否有差异?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    基本算法是相同的。 但是、bq4050具有更多的优化。