This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:关于 RMS 电压噪声@ REF5040

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836369/ref5040-about-rms-voltage-noise-ref5040

器件型号:REF5040
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好

我需要 此器件的 RMS 输出电压噪声数据。

您是否有 RMS 电压噪声与频率间的关系图?

此致。

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    您会注意到、我们没有在数据表中指定 RMS 噪声。 如果您需要精确的 RMS 噪声、以下链接中的 REF5040 TINA-TI 参考设计将为您展示精确的噪声仿真。 您可以根据您的特定系统条件使用仿真并仿真噪声。

    使用:TINA-TI 中的分析>噪声

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo、

    感谢您的回复。  

    我在 TINA-TI 上使用链接上的参考设计进行了仿真。

    我展示了下面的噪声分析结果。

       

    在该图中、我们可以看到37kHz 附近有峰值。

    我认为结果如下所示。

    我想知道该结果是器件的特性还是表示需要滤波器。

    如果需要过滤器、请教授推荐值。   

    此致。

    太泰塔玛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    该峰值是由修整引脚上的输出电容器和电容器引起的。

    请参阅以下 E2E、了解基于更改输出电容值的噪声图。 我不会担心根据输出电容器的峰值创建滤波器。 来自输出电容器的这个峰值适用于所有器件上的所有输出负载电容器、而不仅仅是 REF50xx 系列。

    -Marcoo