请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625-Q1 您好!
我的客户想知道在以下条件下、采用 WSON (12引脚封装)的 LMR23625-Q1会发生什么情况。 请告诉我会发生什么情况、或者是否可能损坏?
1. NC (#11)对 VIN (#10)短路
2. NC (#11)对 PGND (#12)短路
3. VCC (#4)对地短路
4. VCC (#4)打开
此致、
川崎市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道在以下条件下、采用 WSON (12引脚封装)的 LMR23625-Q1会发生什么情况。 请告诉我会发生什么情况、或者是否可能损坏?
1. NC (#11)对 VIN (#10)短路
2. NC (#11)对 PGND (#12)短路
3. VCC (#4)对地短路
4. VCC (#4)打开
此致、
川崎市
您好 Yoshikazu、
请参阅以下我的评论:
1. NC (#11)短接至 VIN (#10)--- 对器件功能没有影响、但请注意引脚11和引脚12之间的爬电距离
2. NC (#11)短接至 PGND (#12)--- 对器件功能没有影响、但请注意引脚11和引脚10之间的爬电距离
3. VCC (#4)对地短路---- 无 VCC 电压的芯片停止操作、
4. VCC (#4)开路--- 芯片在没有 使用 VCC 电容器实现干净稳定的 VCC 电压旁路的情况下出现故障。
B R
Andy