This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:NC 和 VCC 与相邻引脚或 GND 短路/开路

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836805/lmr23625-q1-short-open-on-nc-and-vcc-to-adjacent-pins-or-gnd

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我的客户想知道在以下条件下、采用 WSON (12引脚封装)的 LMR23625-Q1会发生什么情况。  请告诉我会发生什么情况、或者是否可能损坏?

1. NC (#11)对 VIN (#10)短路

 2. NC (#11)对 PGND (#12)短路

3. VCC (#4)对地短路

4. VCC (#4)打开

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    请参阅以下我的评论:

    1. NC (#11)短接至 VIN (#10)--- 对器件功能没有影响、但请注意引脚11和引脚12之间的爬电距离

    2. NC (#11)短接至 PGND (#12)--- 对器件功能没有影响、但请注意引脚11和引脚10之间的爬电距离

    3. VCC (#4)对地短路---- 无 VCC 电压的芯片停止操作、  

    4. VCC (#4)开路--- 芯片在没有 使用 VCC 电容器实现干净稳定的 VCC 电压旁路的情况下出现故障。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的快速回复。  您可以关闭此 TT。

    此致、

    川崎市