This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62363:TPS62363输出0.6V

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835389/tps62363-tps62363-out-put-0-6v

器件型号:TPS62363
TPS62363 最低输出电压预设为1.0V。
必须将芯片焊接到电路板上、并将 I2C 修改为0.6V、但上电输出的默认1V 电压会 损坏后面的芯片。 如何避免?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在大规模生产中、可以肯定所有芯片都经过回流处理。 不能单独焊接、这会导致焊接较弱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您的提问。

    请您确认我在以下方面的理解:

    您有两个问题:

    1) 1)如何将输出电压设置为0.6V、因为 TPS62363提供的芯片在较高的输入电压和下会受到损坏

    2) 2)如果在大规模生产中将所有芯片一起回流会对焊接产生影响?

    1)

    我认为您指的是可通过引脚 VSEL1和 VSEL0选择的 Vout 预设、对吧? 请注意、您还可以通过集成 I2C 接口配置其他(较低)电压电平、该接口在存在 VDD 和 Avin 时可以工作、与 EN 引脚的状态无关、请参阅 器件数据表的"启用和禁用器件"部分。

    2) 2)这是一个独立的问题吗? 请帮助我理解。

    请告诉我我的理解是否正确、并提供有关2)的更多信息。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我的帖子是否回答了您的问题、或者我能否在该主题上进一步为您提供帮助?

    请告诉我是否有任何可以帮助您的事情、或者我将继续并关闭此主题。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta:

    您的答案解决了我的问题、thks