Other Parts Discussed in Thread: TPS62363
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62363 TPS62363 最低输出电压预设为1.0V。
必须将芯片焊接到电路板上、并将 I2C 修改为0.6V、但上电输出的默认1V 电压会 损坏后面的芯片。 如何避免?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 William:
感谢您的提问。
请您确认我在以下方面的理解:
您有两个问题:
1) 1)如何将输出电压设置为0.6V、因为 TPS62363提供的芯片在较高的输入电压和下会受到损坏
2) 2)如果在大规模生产中将所有芯片一起回流会对焊接产生影响?
1)
我认为您指的是可通过引脚 VSEL1和 VSEL0选择的 Vout 预设、对吧? 请注意、您还可以通过集成 I2C 接口配置其他(较低)电压电平、该接口在存在 VDD 和 Avin 时可以工作、与 EN 引脚的状态无关、请参阅 器件数据表的"启用和禁用器件"部分。
2) 2)这是一个独立的问题吗? 请帮助我理解。
请告诉我我的理解是否正确、并提供有关2)的更多信息。
谢谢、此致、
Britta