This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:如何设计散热器?

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LMR14030, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835158/lm2576-how-to-design-a-heat-sink

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LMR14030LMR16030

尊敬的所有人:

请考虑 LM2576的可调节版本、其输入电压为24V 或15V (如果可能)、输出电压为13.2V @ 3A。

环境温度范围:25-60摄氏度

如果输入电压= 24V、则耗散功率= 2.5W、而对于15V、耗散功率为3.9W。

请假设最高结温= 125摄氏度。

例如:60摄氏度

24V:结至环境热阻= 26°C/W

15V:结至环境热阻= 16.7°C/W

我应该在 PCB 上放置一个铜区域来散热吗?

如何计算嵌入在 PCB 中的散热器?

最好的爬梯,Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    您能否了解一下我们的新一代转换器、如 LMR14030和 LMR16030、它们可为您提供更紧凑的解决方案尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    否 我应该使用 LM2576。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的图17中,60摄氏度(环境温度)时的最大耗散为2W 采用 1.6平方英寸的32摄氏度/瓦散热器,是最方便的散热器(而更多的平面不提供额外的散热能力)。 该热阻通过4层 PCB 计算得出。

    如果我使用双层 PCB 并使用窄通孔连接双面、它是否满足我的要求、例如达到26摄氏度/瓦?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ras:

    请参阅以下应用手册以了解热考虑因素(TO-263和 TO-PMOD 封装)

    http://www.ti.com/lit/an/snva424a/snva424a.pdf

    对于2层,应用手册在本应用手册的图4中介绍。

    下面是散热器串行接口、供参考。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供应用手册。 它帮助我更好地了解了 PCB 对 SMD 开关的热效应。

    我需要一个近似公式来计算应用所需的面积。

    您能给我一个粗略的方程式来计算面积吗?

    或者,如果不可能的话,您能告诉我我的应用需要多少面积(26摄氏度/瓦)吗?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    snva424a.pdf 中的图4中、LM2576的下方厚度为8.5x5.4mm、底层厚度为25.4x25.4mm、得出28.3°C/W (1.07平方英寸)

    另一方面、数据表中的图17展示了1.6平方英寸的32°C/W。 (4层)

    这些值没有比例?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    根据我们对2层1oz PCB 的估算、对于 ThetaJA 圆形23C/W、它需要顶层和底层上2 x 2英寸铜面积、 它还需要散热焊盘上12个直径为12mil 的过孔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请考虑三个值:

    数据表中的图17显示、1.6平方英寸对应于32摄氏度/瓦

    snva424a.pdf 中的图4 显示8.5x5.4毫米+25.4x25.4毫米(1.07平方英寸)对应于23.8摄氏度/瓦

    您估计23摄氏度/瓦时为4平方英寸

    我有牵引问题:

    1) 1)以上哪一项是正确的?

    2) 2)您如何估算?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    请告诉我们您使用的 LM2576的完整 P/N。

    LM2576数据表图10针对效率与 Vin、您可以在 TI 网站上再次查看或下载最新的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    完整产品编号:LM2576S-Adj

    抱歉、错误的图 数字。 正确的是图 17见第10页。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    LM2576数据表图18指出、1.6平方英寸对应于32摄氏度/瓦  我可以在以下条件下验证结果:

    功率耗散:3.5W

    TA=25C

    Theta_jc = 2C/W

    2层 PCB、尺寸为3x3英寸、1盎司铜

    顶部和底部的铜散热器:1.3x1.3英寸

    散热焊盘上的过孔:3x5

    计算得出的 Theta_JA 为33.4C/W、接近32C/W

    我根据 以下公式估算出23C/W:

    功率耗散:2.5W

    TA=25C

    Theta_jc = 2C/W

    2层 PCB、尺寸2x2英寸、1盎司铜

    顶部和底部的铜散热器:2x2英寸

    散热焊盘上的过孔:3x4

     snva424a.pdf 中的图4 显示、8.5x5.4毫米+25.4x25.4毫米(1.07平方英寸)对应的温度为23.8摄氏度/瓦、 但我没有找到如上所示的更多详细情况来验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的解释。

    我需要一个公式或简单的仿真工具、使用它可以计算各种条件下的值。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、我将向您发送计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的真诚合作。

    我已向您发送电子邮件。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我仍在等待您的电子邮件。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    您还有其他电子邮件箱吗?  

    我已经向您发送了电子邮件、但它退回如下:

    延迟传送给这些收件人或组:  

    r.sharifi@alumni.iut.ac.ir 

    主题:回复 TI E2E 电源管理论坛的[外部] Ras 电子邮件地址:LM2576:如何设计散热器?  

    此消息尚未发送。 将继续尝试配送。