主题中讨论的其他器件:BQ25121A
您好-
我想了解电池上的热敏电阻如何与 EVM 配合工作。 我有一个 B=3435的 NTC 热敏电阻、并且使用 了 sluc670、我得到 R (LO)= 13.452k、R (HI)= 13.786k。 要测试这些值、唯一的方法是替换 EVM 上的电阻器和电阻器 POT? 此外、是否唯一通过设置默认电阻器值而不是通过 I2C 禁用 TS 功能的方法?
第二个问题是电池稳压电压。 我们可以使用锂聚合物电池为该芯片充电、充电电压可高达4.35V (考虑3.6V - 4.65V 电池稳压限制)?