This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:测试 TS 和电池稳压电压的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836792/bq25120aevm-question-on-testing-ts-and-battery-regulation-voltage

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25121A

您好-  

我想了解电池上的热敏电阻如何与 EVM 配合工作。 我有一个 B=3435的 NTC 热敏电阻、并且使用 了 sluc670、我得到 R (LO)= 13.452k、R (HI)= 13.786k。 要测试这些值、唯一的方法是替换 EVM 上的电阻器和电阻器 POT? 此外、是否唯一通过设置默认电阻器值而不是通过 I2C 禁用 TS 功能的方法?  

第二个问题是电池稳压电压。 我们可以使用锂聚合物电池为该芯片充电、充电电压可高达4.35V (考虑3.6V - 4.65V 电池稳压限制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿古斯塔、

    它是芯片 NTC 吗? 您可以移除电位计并在 R4和 R7内重新处理 NTC。 您可以通过 I2C 或让 VTS 引脚电压> TSOFF 阈值来禁用 TS 功能。  

    我们看到4.35V 电池非常常见。 请注意、必须将 VBATREG 值写入4.35V、并且需要对看门狗进行服务、以防止看门狗计时器将电压恢复到4.2V。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、这是一个芯片/SMT 热敏电阻。 我不想通过将 TS 上拉至阈值以上来永久禁用它、但如果阈值发生混乱、需要灵活地通过 I2C 禁用 TS。 我刚刚检查了 TS 控制寄存器是否具有 TS 启用/禁用位。 因此、我认为我在这方面很好。

    感谢对4.35V 电池的澄清。 看门狗功能对我们的应用不是很有用、因此我将考虑最终改用21A 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿古斯塔、

    我听到看门狗的声音:)  

    如果您能够承受 VSYS (直流/直流)电压、这将是最佳选择。 如果需要、您可以在 BQ25121A 上始终调节直流/直流电压、而不必担心看门狗也会将其复位。


    此致、

    Gautham