This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:CUV 和 CUVC 的欠压详细信息

Guru**** 2432210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836326/bq40z50-r2-undervoltage-details-for-cuv-and-cuvc

器件型号:BQ40Z50-R2

我在通读 TRM 时、希望了解监测计上欠压阈值保护的确切工作原理。 我只看到2个寄存器、它们是实际设置和延迟。 我假设延迟是电芯直流电压必须低于 CUVC 寄存器0x4845中的最大设置电压的时长。 我不太理解0x4845和0x484A 寄存器之间的区别。 一个是 CUV、一个是 CUVC。

1.您能否确认0x4847中的跳闸延迟设置是 CUV 跳闸并打开放电 FET 所需的直流电芯电压必须保持低于最大设置电压的时间周期? 设置似乎以秒为单位、看起来很长。 通常情况下、我会使用在毫秒(毫秒)内跳闸的检测器/比较器来查看电池 PCM 中的欠压放电。 是否有方法将其设置为触发<1s?

2.对于锂聚合物电池、TI 实际上是否建议使用2s (默认值)进行此设置? 这似乎非常长。

CUV 和 CUVC 有何区别?

我想确保瞬间低于此 CUV/CUVC 设置的电池瞬变不会使其跳闸。 但我还想确保计时器快速跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我无法为您验证寄存器、因为您似乎混淆了版本。 不过、您正是了解 CUV 延迟。 延迟不长。 这是一个基于固件的过程、固件分辨率为1、因此我们允许额外延迟一秒、因为 CPU 可能会处理其他固件过程。

    2.是的。

    CUVC 是负载补偿电芯欠压保护、CUV 使用直电芯电压读数、CUVC 使用电流和测量的电芯电阻来设置 CUVC 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Batt;

    抱歉、寄存器数据不正确。  我认为它应该是:

    1.您能否确认0x493E 中的跳闸延迟设置是 CUV 跳闸并打开放电 FET 所需的直流电芯电压必须保持低于最大设置电压的时间周期? 设置似乎以秒为单位、看起来很长。 通常情况下、我会使用在毫秒(毫秒)内跳闸的检测器/比较器来查看电池 PCM 中的欠压放电。 是否有方法将其设置为触发<1s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的。 您不能在1秒内触发它、因为它是基于 FW 的、就像我在这里提到的。