我在通读 TRM 时、希望了解监测计上欠压阈值保护的确切工作原理。 我只看到2个寄存器、它们是实际设置和延迟。 我假设延迟是电芯直流电压必须低于 CUVC 寄存器0x4845中的最大设置电压的时长。 我不太理解0x4845和0x484A 寄存器之间的区别。 一个是 CUV、一个是 CUVC。
1.您能否确认0x4847中的跳闸延迟设置是 CUV 跳闸并打开放电 FET 所需的直流电芯电压必须保持低于最大设置电压的时间周期? 设置似乎以秒为单位、看起来很长。 通常情况下、我会使用在毫秒(毫秒)内跳闸的检测器/比较器来查看电池 PCM 中的欠压放电。 是否有方法将其设置为触发<1s?
2.对于锂聚合物电池、TI 实际上是否建议使用2s (默认值)进行此设置? 这似乎非常长。
CUV 和 CUVC 有何区别?
我想确保瞬间低于此 CUV/CUVC 设置的电池瞬变不会使其跳闸。 但我还想确保计时器快速跳闸。