请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100EVM-795 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ35100、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试与 BQ35100EVM-795进行通信。 我下载了 BQstudio 软件的最后一个版本。 当我启动软件并选择监测计并选择 bq35100时、软件会告诉我该器件与此应用不兼容。
下面是 我收到的错误消息的屏幕截图。 您是否知道系统为什么不识别此设备?
谢谢你。
Justin