This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ35100EVM-795:CCS/BQ35100EVM-795:

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100, BQ35100EVM-795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836776/ccs-bq35100evm-795-ccs-bq35100evm-795

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ35100

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试与 BQ35100EVM-795进行通信。 我下载了 BQstudio 软件的最后一个版本。 当我启动软件并选择监测计并选择 bq35100时、软件会告诉我该器件与此应用不兼容。

下面是 我收到的错误消息的屏幕截图。  您是否知道系统为什么不识别此设备?

谢谢你。

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您的设备在此处未被识别。 如果 EVM 已通电、bqStudio 将检测到它。