Other Parts Discussed in Thread: BQ24078
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24078 您好!
我想通过使用一个示例来检查我对 BQ24078输出电压调节的理解。
如果我将电池充电/放电至3.8V、然后禁用充电(CE 高电平)、那么只要输出电流不高于我可以通过 IN 引脚提供的电流、这是否会使 OUT 引脚电压持续保持在3.8V + 210mV? 也就是说、我是否会以这种方式使用电池来设置固定的输出电压电平、而不会主动使用/消耗电池电量(并有使输出电压下降的风险)?
我想确保我可以保持高于3.41V、即使我由于某种原因无法为电池充电。
谢谢!